欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

真空装置用材料(支持LCA的机械元件材料-23)

  • 2020.03.17 19:19:08
  • 米思米
  • 1507

 利用到真空环境的装置类,因功能薄膜的普及和高纯度

材料的使用用途得到扩大等原因,种类得到快速增加。除

了传统的与半导体相关的装置和芯片结构的电子部件外,

与液晶显示器、PDP显示装置等材料真空注入装置、EL

相关装置等日本具有优势地位的平面显示器业界也有很大

的关系。
 【右侧图片】是实现超高真空度的,磁轴承涡轮分子泵的

截面结构模型。

真空装置用材料(支持LCA的机械元件材料-23)

(1)真空效果的使用方法

 以下2种是具有代表性的使用方法。

(1)物理性/化学性效果的使用

 主要目的是,抑制除空气外,氧、氮、水蒸气等所导致的化学反应的影响和促进吸附液体的蒸发等。

■应用示例

 真空蒸馏、真空干燥、真空蒸镀、其他

(2)力学性效果的使用

 以与大气压之间的压力差为力来利用。

■应用示例

 真空卡盘、真空浸渍(注入)

(2)关于真空装置用的材料

 除了一般性的机械强度、加工性、耐腐蚀性等之外,气体释放速度和气体透过性等作为材料特性也是必要的。

(1)真空用金属材料

真空用金属材料的名称

说明

钢铁

・钢铁在溶解·浇铸等的过程中会混入气体。

・若采购用真空溶解工艺生产的材料的话,气体含有量就小。

 

不锈钢

・用于高品质的真空装置用腔体、配管等。

・为了抑制气体释放,会需要进行电解研磨、喷砂处理等。

 

铝合金

・与不锈钢一样,用于腔体等。


(2)塑料

 塑料材料其释放气体较多,气体透过性高。因此,当容器使用时,材料选择方面需引起注意。也多用于其他部件用途。当容器使用的话最好是FRP(Fiber Reinforced Plastics)。

(3)橡胶

 作为真空用途的,选定合成橡胶。主要用途是法兰盘部的密封圈。超高真空用材料则使用氟橡胶。

(4)陶瓷

 作为真空环境中使用的机械部件用材料,有SiN4、SiC、Al2O3、赛隆等。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities